This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2672:电容式感应-提高了对电力线、射频和环境噪声的抗扰度

Guru**** 2483095 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1240099/msp430fr2672-capacitive-sensing---increased-immunity-to-power-line-rf-and-environmental-noise

器件型号:MSP430FR2672
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2633

我希望确保查看的是正确的器件。  我认为新的器件是 MSP430FR267x 器件、但当我将产品说明书与当前的 MSP430FR2633器件进行比较时、它们都说"对电力线、射频和其他环境噪声的抗扰度更高"。  内置扩展频谱、自动调优、噪声滤除和消抖算法。"  如果 FR267x 具有更好的抗噪性能、 它在某处量化了吗?

-如果我们选择了 FR267x 系列,那么 FR2672似乎可以满足我们的应用需求。  它具有我们需要的16个 CapTIvate 通道、并且具有与当前 FR2633相同的存储器大小。  是否有其他差异需要注意?

-最后,所有这些部件列出的 Vcc 电压范围为1.8V - 3.6V,这意味着我们不能实际运行在标称 VCC 为1.8V ,因为总是会有一些变化, VCC 可以降到1.8V 以下。  是否有任何真正支持1.8V (因此 VCC 规格降至1.65V 或1.7V)的器件计划?  我们的下一代设计几乎完全切换到1.8V IO、MSP430是不支持1.8V IO 并需要电平转换器的少数部件之一。  我们只需要在 I2C、中断和 SBW 线路上使用该地址。

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    1.我记得没有。 但我可以帮助您发现它在哪些方面得到了增强。

    2.代码会有一点点不同,我建议你用 GUI 来创建一个新的代码。

    3.对于 MSP430、它没有创建支持真正1.8V 的新器件的计划。  

    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    感谢您的快速回复! 我什么时候可以听到有关增强功能的消息?

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    您可以找到以下内容:

    在此链接(www.ti.com/.../slaa842b.pdf)下、尽管信息不是太多、但可以提供参考。

    伊森