This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有内置 USB 功能的低成本微控制器所需的指导

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, MSP430F5504, MSP430F5500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1241219/guidance-required-for-low-cost-microcontroller-with-inbuilt-usb-functionality

主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306MSP430F5504MSP430F5500

您好、专家!

我们正在设计一种需要通过 USB 通信与笔记本电脑/计算机进行通信的产品。

微控制器预计会通过 USB 总线接收数据。

首先我们想到使用一个 MCU-带有 CP2102"USB 转 UART"转换器的 MSPM0L1306、但 MCU 的价格约为0.531$、而 CP2102的价格是此 MCU 的两倍以上。

现在我们计划使用具有内置 USB 功能的 MCU、并降低 BOM 和总成本。

请帮助我们选择 具有内置 USB 功能的适当微控制器

此致

德尼亚内什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dnyaneshvar:

    M0 MCU 不支持 USB。 有些 MSP430器件具有 USB 功能。 以下 链接可提供 更好的参考。 MSP430F5500和 MSP430F5504是具有 USB 功能的最经济高效的 MCU。

    此致、

    迭戈·阿巴德