This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:使用 UniFlash 将固件加载至 MSP430

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1241246/ulc1001-drv290xevm-loading-firmware-to-the-msp430-using-uniflash

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM

我正在尝试连接到 MSP430以上载固件。 但我认为 MSP430没有连接。 已插入 J3 micro-USB 端口。 TI 提供的固件出现了有关无法打开源文件的多个错误。 这是因为我没有连接到 MSP430?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    很抱歉回复晚了,假期刚刚结束。

    我已经完成了 XEVM 的说明、但在 EVM 中找不到 MSP430器件。 那么、您要将固件加载到 MSP430的哪个器件型号? 以及 MSP430与 XEVM 板之间的连接是什么。

    B.R.

    萨尔