This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:IC 引脚的拉电流

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1240662/msp430f5438a-source-current-of-the-ic-pin

器件型号:MSP430F5438A

大家好、

我在 设计中使用的是 MSP430F5438AMPZREP。 IC 引脚可以拉取的最大电流是多少。

谢谢。

什法利 N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设您讨论的是 GPIO 输出电流、请参阅器件数据表的第8.10至8.14节。  最大电流取决于电压和温度条件。

    谢谢!

    苏珊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan:

    数据表未 指定任何第8.10和8.14节。 您能提及该部分的标题吗?

    谢谢。

    什法利 N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下章节和标题:

    8.10输出-通用 I/O (完全驱动强度)

    8.11输出–通用 I/O (减少的驱动强度)

    8.13典型特性-输出、精简驱动强度(PxDS.y = 0)

    8.14典型特性-输出、满驱动强度(PxDS.y = 1)

    谢谢!

    苏珊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan:

    感谢您的反馈。