This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:Wavelet 变换

Guru**** 2912120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1242086/msp430fr5994-wavelet-transformation

器件型号:MSP430FR5994

大家好、

客户 正在评估 MSP430FR5994的新用例。

 

他们想知道是否可以在 MSP430内实施小波变换、可能已经在 LEA 内实施。 他们发现可用于此实现的文献有限、并且想知道是否有一些示例实现?

以下是 TIDA 项目: 使用 PIR 运动检测器进行设计:第1部分-工业-技术文章- TI E2E 支持论坛中提到的小波变换

在他们的案例中、对于256个采样点、他们需要每1ms 执行一次针对8个刻度(8个频率)的波长变换、他们想知道 MSP430是否能够在可用资源方面解决这个问题。  

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    我不熟悉如何处理 小波变换、以下是我的建议:

    对于 MSP430是否能够处理这一问题、我认为需要注意以下信息:

    1.信号的 ADC 采样和转换时间(采样和转换时序约为3.6us)

    2.每种频率所需的乘法、除法和加法次数,以执行波长变换,获得计算所需的时间(可能是 IQmath & LEA 可以降低时间成本)

    考虑因素1-2、我认为使用 FR5994很难在1ms 内完成所有波长变换。  

    B.R.

    萨尔