This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:133kHz 传感器频率

Guru**** 2539340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1243016/msp430fr6043-133-khz-transducer-frequency

器件型号:MSP430FR6043

大家好、

以下应用手册的第1.2节第14项规定:"MSP430FR604x 器件中的 USS IP 块支持133kHz 至2.5MHz 的传感器频率。" 我查看了数据表、TRM 和 E2E 哪里可以限制器件在133kHz 以下驱动传感器、但我找不到这些信息。 您能 解释一下 为何传感器频率限制为133kHz 吗。

https://www.ti.com/lit/an/slaa837a/slaa837a.pdf#page=8

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它仅限于 HSPLL 最低频率68MHz 和最大分频器512。

    此致、

    现金豪