This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2153:ADC 时钟选择

Guru**** 2988220 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2153

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1242679/msp430fr2153-adc-clock-selection

器件型号:MSP430FR2153

您好!

这些文档和 driverlib 代码似乎与一些 ADC 时钟源选项相冲突。

文档 SLAU445I MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列用户指南

图21-1. ADC 方框图显示 ADCSHSx 选择时钟源:
MODOSC
ACLK
MCLK
SMCLK

表21-4. ADCCTL1寄存器说明显示
位4-3 ADCSSELx
00b = MODCLK
01b = ACLK
10b = SMCLK
11b = SMCLK

除了文档"MSP430 DriverLib for MSP430FR2xx_4xx Devices"外、SMCLK 重复出现了一个拼写错误、对于函数 ADC_init、这包含:

void adc_init (uint16_t baseAddress、uint16_t sampleHoldSignalSourceSelect、uint8_t clockSourceSelect、uint16_t clockSourceDivider)

其中 clockSourceSelect 选项包括:

  • ADC_CLOCKSOURCE_ADCOSC [默认]-来自时钟系统的 MODOSC 5MHz 振荡器
  • ADC_CLOCKSOURCE_ACLK -辅助时钟
  • ADC_CLOCKSOURCE_SMCLK -子主控时钟

没有 MCLK 选项、但 ADC_CLOCKSOURCE_SMCLK  选项定义为:

#define ADC_CLOCKSOURCE_SMCLK   (ADCSSEL_2)

在 msp430fr2153.f 中、这定义为

#define ADCSSEL_2   (0x0010)     /* MCLK */

请注意、该注释表明此选项是 MCLK。

我只会测量它,但它将是一个小小的调子,以获得时间,我有一些其他问题,跟随在其他帖子:)  这意味着我的结果并不是我期望的那样、因此如果有人能澄清这一点、将会有所帮助。

此致

吉姆·怀特豪斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请 参考 ADCCTL1寄存器说明。 MCLK 不应成为 ADC 模块的可用时钟源。   

    此致、

    现金豪