This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110ET:在非 TI 电路板上使用 EnergyTrace?

Guru**** 2539940 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1243687/lp-xds110et-use-energytrace-on-a-non-ti-board

器件型号:LP-XDS110ET
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

我有 XDS110ET、我想将 Energytrace 用作 ESP32电路板的电流传感器(利用 XDS110ET 20P 连接器上的3.3V 输出引脚为 ESP32电路板供电)

这是可行的吗? 我已经获得了*一些*良好的迹线,但有时3.3V 线路会过载,一切都切断。 XDS110ET 的3.3V 引脚可提供的最大电流是多少?是否可以在断开 DUT 电源的同时使用 Energytrace?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EMC_Vish:

    XDS110ET LaunchPad 将具有与 TMDSEMU110-U 相同的最大电流能力、也就是说、Energytrace 可以 在本机上测量高达75mA 的目标板功耗。  借助 TMDSEMU110-ETH 附加组件、它能够实现高达800mA 的电流。  XDS110必须提供目标电源以实现精确的 EnergyTrace 电流消耗测量。

    此致、
    瑞安