This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F149:您可以在没有外部谐振器/晶体源的情况下生成 ACLK 吗?

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1243856/msp430f149-can-you-generate-aclk-without-an-external-resonater-crystal-source

器件型号:MSP430F149

大家好、

如标题所示、在 MSP430F149上、您可以在无需外部谐振器/晶体源的情况下生成 ACLK 吗?

谢谢。

雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    ACLK 由 MSP430F149上的外部时钟源提供。 时钟 MCLK 和 SMCLK 可以来自内部 DCOCLK。 请参阅器件 用户指南中的此片段

    此致、

    卢克