This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:将 MSP430FR5043解决方案用于气体计量、有关激励波形和回波波形及传感器的问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1240191/msp430fr5043-using-the-msp430fr5043-solution-for-gas-metering-questions-about-excitation-waves-and-echo-waveforms-and-transducers

器件型号:MSP430FR5043

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

 您能否提供励磁波和回波的示波器测试波形(励磁波最好是频率扫描)、以及如何判断从波形中使用的流量通道、换能器匹配良好?  我知道的最佳方法是使用空气或固体空气进行实际流量测试。  但我们需要根据波形进行判断。  另外、如何测试和测量传感器的动态指数?  谢谢。

您能帮助检查这个问题吗?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben

    请参阅此文档:

    USS GUI ->帮助->用户指南:

    文件:///C/C:/ti/msp/USS_02_40_00_00/USS/docs/UserGuide/UserGuide/index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    这是 USS GUI 的操作说明、需要的是如下图所示的励磁波形和示波器测试的回波、以及如何判断来自回波形的流量通道、换能器匹配良好。 例如、回波波波形的频率、振幅、上升、下降时间等指标。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    有任何更新吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    上传波形作为您的参考:

    我发现您的波形包含过多噪声:  

    也许您可以尝试检查硬件、增益值、看起来您应该降低增益值、在我的测试中、增益= 9.8dB。

    谢谢!

    此致

    约翰逊