This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:IEC60730 FRAM CRC 问题

Guru**** 2538620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1244069/msp430fr2476-iec60730-fram-crc-issue

器件型号:MSP430FR2476

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

我使用 IEC60730的 SDK 进行 FRAM CRC 检测、我看到如下所示提供的 CRC 接口、请、我的.text.2起始地址为0x10000、如果我想诊断这里的代码、我应该怎么做?

我将0x10000传递到 uint16_t * pStartAddress of privateCalculateCRC 后、地址变为0、我知道这是0x10000地址超出 uint16_t 范围造成的。

您能帮助检查这个问题吗?

谢谢。此致、