This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:存储器分配

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1242762/msp430fr2676-memory-allocation

器件型号:MSP430FR2676

你好  

我们使用 MSP430 FR2676控制器来完成项目、使用 Code Composer Studio IDE 进行编程、 
FRAM 存在问题、FRAM1和 FRAM 2之间有一个分区、FRAM2已100%满、那么我们如何在 FRAM1中拥有空间?
如何使用 FRAM1空间进行编程和管理存储器分配。






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sushilkumar:

    您能否从调试目录中提供项目输出文件*。map? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../E2E_5F00_msp430fr2676_5F00_memory_5F00_allocation_5F00_map_5F00_file.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sushilkumar:

    这是一个令人印象深刻的映射文件、因此为了减小这个 E2E 帖子的大小、我从复制并粘贴到其他人单独的文本文件中以便更方便地查看。

    我快速浏览了您的映射文件、您是正确的。  FRAM2已满、而 FRAM 仅为1/2满。  随着程序的增长、链接器将自动确定放置所有内容的位置。  由于您还有另外~16K 的 FRAM、因此我无需担心。  当然、除非您需要开发多得多的代码。  你是否从链接器收到任何有关你的存储器的警告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sushilkumar:

    好的、让我们看一下您的原始问题。 由于存储器分配是自动执行的、您是否希望保留 FRAM 的一部分用于特定用途、如数据、引导加载程序等?

    Unknown 说:
    我们有 FRAM 的问题、FRAM1和 FRAM 2之间有一个分区、我们的 FRAM2是100%满的、那么我们如何在 FRAM1中有空间?
    如何使用 FRAM1空间进行编程和管理内存分配