This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:睡眠模式下的 I/O 端口问题

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1244781/msp430fr2476-i-o-port-issues-in-sleep-mode

器件型号:MSP430FR2476

想要确定芯片处于睡眠模式时 I/O 端口是否可控? 在芯片处于睡眠模式时、可以使用 I/O 来控制 MOS 晶体管的 G 极降低还是升高、以便控制 MOS 晶体管开关? 这个 MOS 晶体管用于控制电源开关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在睡眠模式下、我必须假设您指的是低功耗模式之一。 GPIO 引脚在低功耗模式中保持它们的状态。 除了 x.5模式。 因此、设置为输出的引脚将在低功耗模式下继续驱动其高电平或低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能更具体一点吗? X.5模式是否指以下内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你应该更具体。 您需要使用哪种低功耗模式?