This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:IAR 与 Code Composer

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, MSP430FR2476, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1244800/msp430fr2476-iar-vs-code-composer

器件型号:MSP430FR2476
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5994、MSP430FR2433

我们需要为 MSP430FR2476微控制器创建引导。

我们以文档 slaa721e "MSP430FRBoot–适用于 MSP430 FRAM 大型存储器型号器件的主存储器引导加载程序和无线更新"和示例版本"MSP430FRBoot_1_03_00_00"为基础

 我们使用的是 Code Composer Studio 版本12.3.0.00005。

 我们有3个开发套件:

    -2 MSP430FR5994套件、我们已在其中验证了引导示例正确运行。

   -1套件 MSP430FR2476。 这是我们在设计中使用的微控制器。

 要使用 MSP430FR2476执行启动、我们依靠 slaa721e 文档的第6部分。 我们以 MSP430FR2433微控制器为示例。

在编译时、我们具有以下警告、

如果我们将 数据内存模型更改为较大的内存、

 

警告包括:

 

 

当我们尝试调试时、套件显示为已断开连接。 如果我们看一下它的连接情况、它会进行连接、但不执行调试。

 

注意:我们可以使用 Code Composer 调试任何其他应用。

 

如果我们使用 IAR 执行相同的过程、MSP430FR2476中的引导应用程序会正常工作、我们可以毫无问题地对其进行调试。

 

有人遇到过同样的问题吗?

 

是否有应用手册说明使用 Code Composer 修改引导项目的微控制器?

 

有什么方法可以将项目从 IAR 导入到 Code Composer 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请保持数据模块较小、只需在此处进行一些更改:

    1.将编译器更改为您安装的最新版本

    2.按如下所示修改命令

    现在、我使用 CCS 12.3构建在 myside 没有错误或警告的演示 MSPBoot_FR2433_UART。