This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:BSL

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1241495/lp-mspm0g3507-bsl

器件型号:LP-MSPM0G3507

您好、TI 专家!

我可以使用 MSPM0 Bootloader GUI 更新 Launchpad 电路板。

该 LP-MSPM0G3507电路板引导加载程序是否由工厂制造?

如果我购买 MSPM0GXXXX (仅 IC)、是否仍有引导加载程序?

感谢您的时间和反馈。

 

 

此致、

NIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nian:

    是的、ROM 中有一个引导加载程序、由 TI 在工厂生产中提供。 如果只购买 IC 芯片、客户可以使用默认的 ROM BSL。

    同时、如果您想要使用自己的引导加载程序、则可以在闪存中使用次级 BSL、详细信息请参阅 TRM 和 SDK 代码示例。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的答复和建议。

    我可以在使用辅助 BSL 时配置另一个 UART/I2C 引脚(不是 BSL 默认引脚)吗?

    Br、

    NIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nian:

    当然、它可在次级 BSL 中配置。

    此外、可以通过 NONMAIN 闪存将其配置为 TI 提供的默认 BSL。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    在辅助 BSL 的示例中、写入了 BCR 和 BSL。

    如何 使用它来避免 MCU 被锁定?

    因为我有一次很糟糕的体验 、在我重新配置和 编程时 MCU 被锁定了。

    BTW、我可以从何处获得与您向我展示的信息类似的信息? 例如技术参考手册?

    Br、
    NIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nian:

    如何 使用它来避免 MCU 被锁定?

    只有更改、这不会锁定 MCU。 请参阅 TRM 一章: 调试子系统(DEBUGSS)。 (第20章我是谁)

    BTW,我可以从哪里获得您给我看的信息? 如技术参考手册?

    它位于 TRM 中的"器件架构"章节。 (第1.4章,L 节)

    上一个图像是 L 系列的屏幕截图、可以将其作为参考、 当 G 系列在 TI.com 中发布时、可以参考。 (对于这两个器件、L 和 G 是相似的。)

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    抱歉、还有一个问题。

    BSL_software_invoke  示例中的函数"DL_SYSCTL_resetDevice (DL_SYSCTL_RESET_bootloader_entry);"。

    这还需要 在软件返回引导加载程序时进行硬件调用(推送 S1)。

    如果 没有调用硬件、MCU 将在复位后继续应用。

     SYSCFG 中有 BSL 配置。

    如果我禁用它、是否有可能忽略硬件调用? 直接进行软件调用。

    Br、

    NIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nian:

    这将意味着每次您输入启动代码时、您将执行 BSL 代码。

    但是、每次您打开设备电源时、它都会自动运行启动代码。

    已更新:此回复不正确。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nian:

    我的澄清有一个错误、下面进行了更新:

    如果我禁用它,是否可以忽略硬件调用? 仅软件调用。

    是的、正确、器件将忽略硬件调用、仅保留软件调用。

    抱歉出现错误消息。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的澄清。

    很明显、我理解 BSL。

    Br、
    NIAN