This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 兼容性问题

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1245778/compatibility-question

主题中讨论的其他器件:TM4C123

哪个最新版本的 TI Code Composer Studio 与 MSP432微控制器兼容?

我最近 在我们的教学实验中安装了 Code Composer Studio v12.3.0.00005、在我们的实验硬件可能不支持该版本后、一位讲师向我进行了报告。

您能提供建议吗?

很抱歉 、目前没有电路板的确切器件型号

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    什么是 与 MSP432微控制器兼容的 TI Code Composer Studio 的最新版本?

    有 MSP432E 和 MSP432P。 您指的是哪一种? CCS12支持这两种模式。 就使用 CCS 调试现有设计而言、我认为没有问题。  

    Unknown 说:
    ,一位讲师在我报告后,我们的实验室硬件可能不支持它。

    我不确定您的讲师所指的实验室硬件是什么。 请注意、MSP432P 已停产。 不知道他是否指的是这种情况。 由于 MSP432P 处于 EOL 状态、我们无法在 e2e 论坛上支持该产品。 但我们在生产中支持 MSP432E。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我询问了我们的学生使用的确切板是什么: 这是给出的器件型号:  

    MSP432P401R

    此电路板是否仍可与当前的 TI CCS 软件版本配合使用?

    感谢 Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我已经在第一个图像中向您展示了。 即使器件已停产、也受 CCS 支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也不知道您的讲师为什么选择  MSP432P401R、因为它已经停产。 您甚至在 TI.com 上找不到此器件。 e2e 上不支持此器件。 我建议您在学校使用 TM4C123。 许多大学都使用 TM4C123作为 MCU 和嵌入式编程的入门课程。  

    https://www.ti.com/tool/EK-TM4C123GXL