This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG439:可能存在 LCD's SEG 引脚和 COM 引脚可能短路

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG439

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1244956/msp430fg439-there-is-a-possiblity-lcd-s-seg-pin-and-com-pin-might-become-shorted

器件型号:MSP430FG439

大家好、

在以下情况下、是否可以接受? 因为可能存在 LCD 的 SEG 引脚和 COM 引脚在客户的用例中可能会短路的情况。

1. S0和 S1短路。

2. S31和 COM0短接。

COM2和 COM3短接。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shunsuke:

    有关如何利用具有 MSP430的 LCD 的更多信息、请参阅以下应用手册。 www.ti.com/lit/slaa654 或 www.ti.com/lit/slaa516 

    根据设置、您应该以某些方式在 COM 引脚上拥有分压器/偏置电阻器网络。 (请参阅上面的应用手册)。 如果短路了、LCD 将不会正确显示内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jace-San、您好!

    谢谢你的答复。 我知道当 SEG 引脚和 COM 引脚短路时、LCD 不会正确显示内容。  

    我可以再问一个问题吗?

    如果发生三种短路情况之一、MSP430FG439将断开?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shunsuke、

    从电压的角度来看、您应该没问题、因为除了 VCC 之外、器件无法生成任何内容。 不过、从当前的角度来看、如果一个设置为高电平、另一个设置为低电平、则存在风险。 然后、您将具有较大的电流尖峰、这可能会超过引脚或端口的器件最大值。 此时、可能会发生损坏、尤其是随着时间的推移在该状态下继续发生损坏。 现在、如果您从未设置过这些引脚并将其保持悬空、则可能是安全的。  最后、建议不要将这些引脚短接。