This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6007:不同 MCU 之间的硬件差异

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, MSP430FR6005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1245480/msp430fr6007-hardware-differences-between-different-mcus

器件型号:MSP430FR6007
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047MSP430FR6005

您好!

我们目前正在将 MSP430FR6047用于我们的应用、我发现 MSP430FR6005/7的性能低于 MSP430FR6047对于 DiffToF 的 分辨率和精度。 造成这种差异的原因是什么? 是从算法角度还是从硬件角度?  

此致、

普鲁德维萨加尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prudhvi:

    这是硬件角度。  

    与 FR6007/5相比、MSP430FR6047在生产过程中具有额外的修整过程。  

    此致、

    现金豪