This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:DEMO_CODE 时钟问题的 Msp430F5529 USB 扩展板软件

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1244530/msp430f5529-msp430f5529-usb-exp-board-software-of-demo_code-clock-question

器件型号:MSP430F5529

USB_board_link:https://www.ti.com/lit/ug/slau330b/slau330b.pdf

您好,尊敬的 TI 先生。

可能会遇到的一些有趣问题。

我对 msp430F5529 USB exp 板的 demo_code 进行了研究。

该板使用 Dog102x6显示器支持 msp430f5529上用于 demo_code 的图像和文本。

但我已经观看了演示源 代码。

我知道 dog_lcd 具有用于显示102x6 px (png 或 bmp 文件)的图像软件。

但我观察时钟的演示代码。

pic1看起来是使用 png 文件创建的。

但 pico 2看起来像是用于创建时钟的公式、以显示时钟运行器的动态图片

首先、我认为它使用大图来构建表、以展示时钟如何运行。

但当我看代码,我认为我错了。

         图1:

          图2:

我的问题:

1.时钟的动态流道不是由 imgdog 软件(png 或其他文件)创建的,它是 由公式构建

2.如果不是,我可以在哪里找到 demo_code pic 的所有图片? 它只有用于转换器的字节文件、我不知道图片用于构建的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    时钟似乎是通过公式构建的。 您可以参考 AnalogClockUpdate()函数。 自从它建立了十多年前、我没有找到更多有关它的相关资源。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以