This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F427A:从何处下载 MSP430能源库(SLAC488.zip)?

Guru**** 2892980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1241450/msp430f427a-where-to-download-msp430-energy-library-from-slac488-zip

器件型号:MSP430F427A

大家好!

我正在尝试从 http://www.ti.com/tool/msp430-energy-library 下载 MSP430-energy-library。 但此页面显示了一个错误。 我也试图从 http://www.ti.com/lit/zip/slac488下载它 ,但它仍然给我一个404错误。

我需要这个库、因为我们需要对现有仪表设计进行一些更改。 如果有人能为我提供相同的链接、我会很感激。

此致、

阿波尔瓦·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Apoorva:

    我现在要求有关专家提供图书馆的情况,有任何反馈,我会在这里发布。

    感谢您的耐心等待。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Apoorva:

    专家目前不在办公室,直至本星期结束。 很抱歉回复延迟。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您共享更新。 希望我们可以  在星期一获得库。

    B.R.

    阿保尔瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Apoorva:

    实际上、msp430-energy-library 很旧、并且支持程度较低。

    我们目前 建议 客户改用更新的器件系列(MSP430F67xx)、并针对具体应用使用 EMDC: https://www.ti.com/tool/MSP-EM-DESIGN-CENTER。该工具为较新的器件提供了很大的灵活性、并且还可以根据您的需要生成代码。

    如果您坚持使用旧库进行开发、请通过电子邮件联系我: sal-ye@ti.com。我们可以讨论库。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您分享这些信息。 我会给您写一封电子邮件。

    此致、

    阿保尔瓦