This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:在低功耗不适用时、msp430FR6047测量流速的最快时间段

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1245474/msp430fr6047-when-low-power-consumption-is-not-applicable-the-fastest-time-period-for-msp430fr6047-to-measure-the-flow-rate

器件型号:MSP430FR6047

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

如果要在单位时间内收集更多数据、则需要增加运行时间周期、但现在只能将时间周期调整为14ms。 调用 USS_runAlgorithmsFixedPoint 函数的时间过长。 是否有办法减少这种现象?

谢谢,此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    您在此时间段的目标是什么?

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    在1ms 内是最佳选择。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过禁用体积流量校准和其他不必要的功能、可能会将处理时间缩短到12~13ms。 但对于1ms 的处理时间、我认为不可能 实现基于 MSP430平台的目标。 我们的 MSP430 USS 解决方案不适用于快速测量应用。  

    此致、

    现金豪