This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:MSPM0G3507

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1243443/lp-mspm0g3507-mspm0g3507

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

尝试将示例"GPIO_toggle_output_lp_MSPM0G3507_nortos_ticlang"加载到两个品牌的生产 LP-MSPM0G3507时出现此错误。 我正在使用 CCS12.3、并已安装了 mspm0_SDK_1_00_01_03

Cortex_M0P:GEL 输出:存储器映射初始化完成
Cortex_M0P:CPU 子系统复位失败:(错误-2063 @ 0x0)无法复位器件。 对电路板执行下电上电。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如较低 TCLK)。 (仿真软件包9.11.0.00128)
Cortex_M0P:文件加载程序:无法初始化闪存编程:CPU 子系统复位错误。 错误代码-1
Cortex_M0P:GEL:文件:F:\Dropbox\TITeachingProject\MSPM0_CCS12\GPIO_toggle_output_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang\Debug\GPIO_tog_out_output_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang.out:加载失败。

我已尝试按住 S1、复位并立即重复;两个电路板出现相同的错误

我尝试了 OutofBox 示例并获得了 MissingExtension:missing_extentsion (SiC)

https://dev.ti.com/gallery/view/TIMSPGC/LP_MSPM0G3507_OOBE/ver/1.0.0/

CCS Texas Instruments XDS110 USB 调试探针通过验证测试

谢谢

乔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon。

    两个品牌二生产 LP-MSPM0G3507

    您能否为我提供有关该品牌的更多信息? 我不确定它们看起来是什么样子的。

    我假设您使用 TI 的 LP-MSPM0G3507、则 S1用于 BSL incoke、而 S3用于 nRST 信号生成。

    同时、请注意器件版本、如果使用 SDK 1_00_1_3: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1204646/faq-important-note-for-early-mspm0-customer、请确保不使用早期样品 

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 TI 生产的五款新芯片 LP-MSPM0G3507 LaunchPad (我尝试了两款开箱即用的电路板、还有三款开箱即用的电路板)

    https://www.ti.com/tool/LP-MSPM0G3507

    我有许多早期实验性硅 LaunchPad、已成功使用了18个月。 我可以使用 mspm0_SDK_0_58_00_00_eng 对实验芯片板进行编程、但我为量产芯片安装了 mspm0_SDK_1_00_01_03。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon。

    请尝试对系统硬件重置使用 S3。

    Echo DAN 说:
    Cortex_M0P:CPU 子系统复位失败:(错误-2063 @ 0x0)无法复位器件。 [/报价]

    如果在调试模式下选择子系统复位时发生错误? 并且已成功在第一个中将程序加载到器件。

    我尝试了 OutofBox 示例并获取 MissingExtension:missing_extentsion (SiC)

    我假设 GUI 在线现在仅支持早期版本、稍后会更新。 对于生产样品使用、目前建议使用 CCS。

    B.R.

    萨尔

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 CCS12.3安装有适用于实验性器件的设置、这证明了一点。 解决方案:完全卸载 CCS12.3 ,重新安装 CCS12.3 ,安装 mspm0_SDK_1_00_01_03 ,从 mspm0_SDK_1_00_01_03导入项目  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我的 CCS12.3中有一个实验性的芯片软件。 解决方案:卸载 CCS,重新安装 CCS,安装 mspm0_SDK_1_00_01_03,从 mspm0_SDK_1_00_01_03导入项目