This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:EVM430-FR6043 LCD 背光问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1246578/msp430fr6043-evm430-fr6043-lcd-backlight-question

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6043

尊敬的社区:

我要打开 MSP430FR6043中的 LCD 模块背光。 目前、我使用的是 EVM430-FR6043。  

我在 DS 和 UM 中进行了检查、但找不到背光寄存器或 GPIO 引脚。

有人能指导我在哪里找到相同的内容吗?

提前感谢、

萨尔沃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarwath、

    EVM430-FR6043的板载 LCD 没有背光。 MSP430FR6043内部的 LCD 模块无法自动控制 LCD 背光。  它用于段式 LCD、例如 EVM430-FR6043上的 LCD、它们通常没有背光。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么 MSP430FR6043 LCD 模块是否不提供背光选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、请参阅以下应用手册、详细了解跨器件提供的 LCD 模块及其设计用途。  

    使用 MSP430 MCU 和段式 LCD 进行设计