我无法将程序下载到 MSPMOG3507
它会显示:
Cortex_M0P:闪存编程器:器件初始化失败
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我无法将程序下载到 MSPMOG3507
它会显示:
Cortex_M0P:闪存编程器:器件初始化失败
你好、Sydney、我现在有同样的问题、

该屏幕中没有进度、然后出现消息 Cortex_M0P:GEL 输出:内存映射初始化完成
Cortex_M0P:闪存编程器:显示器件初始化失败。
我使用的是 CCS 12.3、我安装了 SysConfig 16.2 (以及其他)、SDK 版本1.10。
我正在安装 CCS 12.4、如果能够实现的话会提供反馈。
怪异的事情是、昨天它在我们的
大家好!
最新的 CCS 和 SysConfig 版本为 CCS 12.4 和 SysConfig 1.17。 如果是 LP-MSPM0G3507 PG2、请确保为此器件使用这些版本的工具。 SDK 的最新版本是1.10。 如果 SDK 被全部下载并且从你的个人驱动器中取示例的话、确认它是1.10版。 如果不是、请直接从 dev.ti.com 的 Resource Explorer 选项卡下获取示例、或者从以下位置下载整个 SDK: 基于 ARM 的微控制器-->嵌入式软件--> MSPM0 SDK - 1.10.00.05。
此致、
悉尼