This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6459:msp430f6459

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430F6459, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1244694/msp430f6459-msp430f6459

器件型号:MSP430F6459
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我正在尝试使用 uniflash 通过 MSP-FET-430uif 对定制的 msp430f6459进行编程、但显示未找到调试探针。

但在设备管理器中显示了 MSP-FET 430UIF-VCP、我缺少什么。 有人能帮我吗?

谢谢。此致、

K.Aravind,

9848992750、

Sigma 高级系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果计算机无法正确识别 MSP-FET430UIF、则可能与驱动程序问题有关。  

    您可以按照此链接的第1.15章重新安装驱动程序。  https://www.ti.com/lit/ug/slau278ah/slau278ah.pdf?ts=1688545693352&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FMSP-FET430UIF

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我已经 重新安装了驱动程序通过按照上面的链接您分享.  当我尝试在 Uniflash (5.2.0)中刷写.out 文件时、它会显示"未检测到调试探针/器件"。

    请帮我找到解决方案。

    谢谢。此致、

    K.Aravind,

    Sigma 高级系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否能够使用 CCS 或 IAR 而不是使用 Uniflash 成功下载?

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cash Hao、您好!

    否、我们也无法通过 CCS 进行下载。

    谢谢。

    Aravind.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您尝试下载工程时、CCS 中报告了什么错误? 它是否报告找不到调试器之类的内容? 如果是、则表示驱动器上仍然有问题。 您可以在另一台 PC 上尝试。  

    此致、

    现金豪