This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:MSP430FR6043中断指导

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1247118/msp430fr6043-msp430fr6043-interrupt-guidance

器件型号:MSP430FR6043

尊敬的社区:

我想进一步了解 MSP430FR6043中的中断调用和处理程序。
如果中断发生、如何调用处理程序、我们是必须初始化所有模块的处理程序、还是要使用任何预定义的处理程序?

请引导我找到相应的示例代码。

提前感谢、

萨尔沃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarwath、  

    在论坛中发帖时、请使用相关的主题信息为您的帖子命名。 这可以更好地搜索论坛、帮助您获得更好的帮助。 我已经编辑了你们的标题来反映这一点。  

    对于您的问题、可以在 MSP430Ware 中找到 MSP430器件的所有代码示例。 利用中断的示例有很多、我建议您浏览这些示例。  

    您还应查看 MSPAcademy 系列、因为它们将帮助您熟悉 MSP430生态系统。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    处理程序被自动称为,任何你不使用的陷阱都会进入无限循环或只是返回.