This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:需要将原始固件恢复到评估板

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1247099/evm430-fr6043-need-to-restore-original-firmware-to-eval-board

器件型号:EVM430-FR6043

如何将该板恢复到其原始固件。

我们有一个评估板和一些用于此主板的 TI 固件(USS_02_30_00_03)、我们可以使用"生成"头进行编译。

它以简单的格式通过 RS232以115200输出增量时间等、以便捕获到 CSV 或类似文件、 但 它不再与 GUI 进行通信。

1)我们需要1)返回一步以找到此评估板的原始固件、或2)如果您可以向我们提供 GUI 使用的通信协议的更多详细信息。

请您能否向我们发送此电路板原始固件图像的链接(我们自己的电路板被新构建的 USS_02_30_00_03覆盖)。  我们有 IAR、即使我们没有 C 代码、它也可以轻松下载二进制映像。

谢谢、此致
1月