This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要解决我的错误

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1237617/need-solution-to-my-error

尊敬的 先生/女士:

            在这里、I m 经常收到错误、表示"在上行和下行中未检测到信号"并且"Dtof -shift 值大于 maxshift 值"(错误代码135) 即使在使用 evm430fr6043的超声波感应设计器件中使用默认值时也是如此。如何解决此错误...即使连接到 MSP430 module...pl也是如此

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raja

    我会核对一下这个问题、稍后再回复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,先生。。。

    即使我 开始将 evm430fr6043与空气流量传感器连接、上述错误也会显示在超声波传感设计中心(USS)软件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raja:

    您可以帮助在 USS 设计中心键入您的 ADC 波形吗? 这对我们检查该问题非常重要。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在下面、我附上了我的参数和 ADC 捕获默认值(图像1、2、3)、并更改了参数(图像4、5、6)。请给出要修复的每个参数的最大值和最小值、并对 USS 软件和高级 parametere2e.ti.com/.../error-zip.zip 中的每个参数进行详细解释

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看文件夹 errorzip.zip ...我在那里附上了我的错误。请解决它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何计算燃气流量的仪表常数值 detection...pl可帮助我校正误差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raja:

    您的参数有一些问题、因此您没有得到正常的 ADC 波形。

    正常的 ADC 波形应如下所示:

    对于这些参数调整、您可以参考以下文档:

    USS GUI ->帮助->用户指南:

    文件:///C/C:/ti/msp/USS_02_40_00_00/USS/docs/UserGuide/UserGuide/index.html

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIR、如何计算仪表常数值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raja:

    仪表常数是 Q 值:

    Bu 此值已受到更多因素的影响、因此我们建议使用 dTOF 和 AbsTOF 来计算 VOLUME 或流速、实际测试中的 Q 值将会更好。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、先生...您将请给出所需的上述 ADC 捕获的任何数据值来修改参数...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raja:

    您需要调整这些参数以获得正常的 ADC 波形:

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生、每当我尝试调整值时、它显示的误差  

    1) 测量之间的时间大于 UPS0和 UPS1

    2)未检测到上游和 downstream....pl之间的信号可帮助我解决此类错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3) Dtof-shift 值大于最大移位值

    为什么这些错误发生..如何解决??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raja:

    您必须调整这些参数才能获得正常的 ADC 波形、然后这些误差将会消除。

    获取良好的 ADC 波形是第一步。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我上传的上图是参数集、图形中的 I got....pl可以帮助我实现完美的 ADC 捕获

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raja:

    您使用的换能器是哪个频率? 200kHz? 对吧?

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,先生...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助我获取完美的 ADC 捕获 sir...please

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sry Sir ...its 500kHz...请查看此站点以了解更多 detaiks....e2e.ti.com/.../evm430-fr6043-need-solution

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raja:

    对于500kHz 传感器、我们需要将此参数设置为470KHz ~ 530KHz:

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、已经将参数频率从470改为530。。。已经分享了一份有关6000rpm 气流、不包括气流 ADC 捕获的屏幕截图  、...pl可以帮助我作出更改以获得完美的 ADC 捕获。

    参数设置

      

    高级参数:

    无气流时的 ADC 采集

    带气流的 ADC 采集

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生、ADC 捕获我们必须注意到 ADC capture...because 中的 UPS 或 DNS 波形我正在显示蓝皮波(DNS)的结果...正确与否...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raia:

    这种 ADC 形式仍然异常。 您仍然需要调整以便首先获得良好的 ADC 波形。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否解释一下高级参数、参数??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 USS 软件中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助我针对 ADC 采集进行调整。

    参数设置

    高级参数

    ADC 采集

    如何使它完美的任何想法,请?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何使一个完美的 ADC 有任何想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raja:

    我把一些资料放在上一个答复,这里:

    您的参数有一些问题、因此您没有得到正常的 ADC 波形。

    正常的 ADC 波形应如下所示:

    [/报价]

    您需要根据这些信息计算参数、然后可以得到正常的 ADC 波形。

    该参数与换能器、射线管长度、位置相关...

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的先生...根据传感器的长度和安装位置如何设置参数 SIR ...将请任何示例 pdf 以清楚地理解...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、我已经设置了一个参数并获得了图形、

      

    结果 ADC 捕捉图

      

    经过 somtimes(10小时后)我打开我的笔记本电脑然后再次尝试用相同的参数捕捉我的图形被改变……所以我再次尝试更改参数并得到结果

    更改了新参数

    我的 ADC 图再次发生了更改...为什么它会持续发生...上面的 ADC 捕获图是否正确??如何获取具有相同图的参数总是....pls sugged me!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用了特定的参数、但每次都更改了 ADC 捕获...如何解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、我获得了一个 ADC 捕获、其参数如下

    上方的 ADC 捕获是否正确?此处的振幅仅为430的最大值 TAT 是否正确?

    使用气流为1000rpm 时相同的参数、我得到的 ADC 采集结果为

    带5000rpm 气流

     

    在这里没有大的区别幅度1000rpm 和5000 rpm ....pl建议我继续进一步...指导我进行正确的方式...

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raja:

    此 ADC 波形仍需要通过更改参数进行改进。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,先生。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我没有气流的 ADC 图形...每当我吹风时,图形发生了变化...如何保持我的图形是恒定的...或者任何想法,如果我吹风,图形将会是什么样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raja:

    看起来需要提升 增益 OS 脉冲数 您是否更换了换能器并重试?

    我发现波形不好、可能与传感器有关。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

    最近我获得了如上所述的 ADC 捕获结果...it 是正确还是错误的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raja:

    看起来比以前更好、您可以尝试减小增益和脉冲数。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、最近我获得了下面所示的 ADC 捕获和 ToF、

    固定参数是  

    ADC 覆盖率如下

    ToF -Delta、绝对和体积流速

    请建议这些图表正确或有任何需要、但它始终显示一个错误、

    如何解决这些 error....plsugest me 先生...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raja:

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,在我们建议的更改后,我得到了结果作为,

    参数员已固定

    ADC 捕获获取

    ToF GOT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回答我的问题,如果有任何改变,请......

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raja:

    现在看起来不错。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的每一个答复,先生...我要继续与吹先生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raja:

    如果您对 MSP 有任何疑问、请随时在 E2E 中创建一个主题。 我们将快速回答您的问题。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,有时图形会出现异常,每当我试图在一些调整后向某个人显示我的结果时,我显示了正确的图形 ,我得到了相同的参数,没有空气吹……为什么会发生这种情况??因为我没有更改任何 parameter..pl的回复先生...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

    当我开始吹气的时候、ADC 的捕获图就异常了... 我能做什么?