尊敬的 先生/女士:
在这里、I m 经常收到错误、表示"在上行和下行中未检测到信号"并且"Dtof -shift 值大于 maxshift 值"(错误代码135) 即使在使用 evm430fr6043的超声波感应设计器件中使用默认值时也是如此。如何解决此错误...即使连接到 MSP430 module...pl也是如此
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 先生/女士:
在这里、I m 经常收到错误、表示"在上行和下行中未检测到信号"并且"Dtof -shift 值大于 maxshift 值"(错误代码135) 即使在使用 evm430fr6043的超声波感应设计器件中使用默认值时也是如此。如何解决此错误...即使连接到 MSP430 module...pl也是如此
谢谢!
尊敬的 Raja:
我把一些资料放在上一个答复,这里:
您的参数有一些问题、因此您没有得到正常的 ADC 波形。
正常的 ADC 波形应如下所示:
[/报价]
您需要根据这些信息计算参数、然后可以得到正常的 ADC 波形。
该参数与换能器、射线管长度、位置相关...
谢谢!
此致
约翰逊
您好、先生、我已经设置了一个参数并获得了图形、


结果 ADC 捕捉图
经过 somtimes(10小时后)我打开我的笔记本电脑然后再次尝试用相同的参数捕捉我的图形被改变……所以我再次尝试更改参数并得到结果
更改了新参数



我的 ADC 图再次发生了更改...为什么它会持续发生...上面的 ADC 捕获图是否正确??如何获取具有相同图的参数总是....pls sugged me!!