This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:长时间的中断禁用后、EMDC 会发生什么情况?

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1243546/msp430f6779a-what-happens-to-emdc-after-a-long-period-of-interrupt-disabling

器件型号:MSP430F6779A

我之前有一个关于有时错误的问题- 16%

1) 1)在长时间禁用中断后、EMDC 会发生什么情况?


1) 1)提供交流电源240V 60Hz 10A、功率因数为0.5
2) 2)为 DC 到 MCU 上电
3) 3)检查 LED 脉冲精度

重复步骤1 - 3、直至出现问题-16%。

从原始代码修改导致问题。

DesignCenter\guiApp\EMLibGUIApp.c

void EMLibGUIApp_Engine(void)
{
    unsigned char i;
    unsigned int interrupt_flag;

    i = 10;

    // delay 2.1 s
    while(i)
    {
        i--;
        __delay_cycles(1200000);
        __delay_cycles(1200000);
        __delay_cycles(1100000);

    }

    // disable interrupt 290 us
    interrupt_flag = __get_interrupt_state();

    __disable_interrupt();

    __delay_cycles(1600);
    __delay_cycles(1600);
    __delay_cycles(1600);
    __delay_cycles(1600);
    __delay_cycles(800);

    __set_interrupt_state(interrupt_flag);

    /* Start Energy Measurement -- Main loop  */
    while(1)
    {
		// EM Lib Foreground process
		EM_foregroundProc(&gemResultStatus);

		HMI_stateMachine(gemResultStatus);
    }
}

行137至144 //延迟2.1s

第147至157行//禁用中断290us

2) 2) EMDC 仍然正常运行的最长中断禁用时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置:

    EMDC 版本: 电能测量设计中心版本1_30_00_00

    采样频率(Hz):4096
    过采样率(OSR):256
    SMCLK 频率(Hz):25165824
    交流主频率(Hz):60
    电压传感器数量:1
    电流传感器数量:2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不熟悉这个 EMDC 库。 让我尝试找到一个可以帮助这个问题的人。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对这个问题有什么想法和假设?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前没有更新。  

    此致、

    现金豪