This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:用于 MSP430F5438A 的传统 BSL 版本

Guru**** 2533870 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1238045/msp430f5438a-legacy-version-of-bsl-for-msp430f5438a

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件:MSPBSL

我正在尝试下载传统 BSL 的源代码。  这些链路全部向下加载

MSP430BSL_1_00_07_00。

https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSPBSL/1_00_00_00/index_FDS.html

 

 

有没有办法获得旧版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蔡斯

    您需要哪个旧版本? 到目前为止、我还没有在旧版本上找到更多链接。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    遗憾的是、当从这个链接下载代码时、它是 MSP430BSL_1_00_07_00。  与我们使用的版本 MSP430BSL_1_00_07_00不同、版本存在显著变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蔡斯

    我需要时间查看详细信息。

    我会稍后回复您的!

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、请告知我们有关此方面的最新动态吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蔡斯

    很抱歉因为我不在办公室而迟到。

    我可以在 MSPBSL_CUSTOMBSL430驱动程序或库中找到最新版本1_02_00_01 (2020年4月2日)| TI.com

    我想知道这是不是你需要的?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、客户要求使用较旧版本、而不是最新版本。  

    当他们尝试下载以下所有内容时、它会下载  MSP430BSL_1_00_07_00。

    您是否可以提供任何其他链接、以便客户可以访问这些 BSL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蔡斯

    没有用于 旧版本的链接。

    我可以知道您需要哪个旧版本、以及客户是否可以使用 hex 文件(非源代码)?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他们 具有定制 BSL、已经过修改以支持我们的硬件要求。  遗憾的是、他们不知道所有的修改内容、这就是他们查找 MSPBSL 1.00.00.00的原因。 我想进行源代码比较以查看所有差异。   hex 文件将用处不大。

    您是否有其他想法可帮助他们确定自旧版本 BSL 以来进行了哪些修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蔡斯

    因此、客户需要 MSPBSL 版本1.00.00.00源代码。 是这样吗?

    让我内部检查一下、是否可以提供 MSPBSL 版本1.00.00.00的源代码。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蔡斯

    我向团队核实了一下。

    遗憾的是、我们没有1.00.00.00或更低版本的源代码

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、我们可以提供的最旧版本源代码是什么? 这或许有助于最大程度减少他们在比较他们创建的自定义 BSL 与他们最初使用的旧 BSL 时所需的工作量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蔡斯

    我们找不到比您找到的版本更旧的 MSP430定制 BSL 软件包。

    这表示最早的版本是 MSP430BSL_1_00_07_00

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蔡斯

    我是否可以知道客户向 MSP430 BSL 添加了哪个函数?

    如果增加的功能是明确的、我想客户可以考虑在最新版本的 MSP430 BSL 上添加这些功能。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    固件工程师 接管了对 BSL 的支持、并确定了一些用于支持硬件设计的更改。  他们正在重新旋转硬件以添加其他功能并更改一些现有接口。  在这种情况下 、他们希望与原始文档进行比较、以识别所做的所有更改。   此时未知的任何其他定制修改、他们希望通过比较 BSL 来识别。

     他们 可以提供自定义 BSL 代码、以便查看 TI 是否能够识别所有更改、如果可以、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、请告诉我们您对此有何其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蔡斯

    我认为、没有原始版本 BSL 源代码、我们很难识别所做的更改。

    我已经开始与团队再次确认是否可以找到旧版本(例如版本1_00_00) BSL 源代码。

    如果有任何发现、我会提供反馈。

    但我仍然建议客户可以考虑在我们最新版本的 MSP430 BSL 上添加这些函数、因为在最新版本的 BSL 上应该有一些改进

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蔡斯

    该项目的前一个名称是 customBSL。

    请检查 https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/CustomBSL/1_00_00_00/index_FDS.html 上的1_00_00版本

    谢谢!