This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:MSP 电容式触摸感应详细信息

Guru**** 2835905 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1243057/msp430fr2633-msp-capacitive-touch-sensing-enquires

器件型号:MSP430FR2633

MSP 电容式触摸感应查询

1) 1)我是否可以知道 TI 确有此类 MSP430FR2633或等效产品的最新设计应用示例手册?

2) 2)我知道此 MSP 系列是否像在远程应用上一样、用于在 DPAD 上支持滑动手势功能? 如果需要、它是否支持 DPAD 上的金属镀层而不影响滑动手势性能?  

3) 我想详细了解有关  使用此 MSP 在触摸板/DPAD (涉及触摸功能和滑动功能的区域)上使用的触摸屏布局(PCB 图形设计类型)。

4) 4)从有关采用 MSP430 MCU 的 CapTIvate 技术的电容式触控感应详细信息系列 在金属镀层应用中、应用能否同时具有轻扫和触摸功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们 确实有一些关于 D 型焊盘的相关设计。 让我与我们的专家核实并向您提供反馈。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上述主题有任何更新吗?

    最棒的酒店

    亚历克斯·坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉回复延迟。 有一个假期在美国。 让我再向专家核实一下。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    我看到您对触摸板开发和我们的 MSP430FR2633感兴趣。  让我来帮助回答您的问题。

    首先、如果您尚未查看我们的 CapTIvate 技术设计指南、您将找到有关 CapTIvate 电容式触控技术的所有所需信息。

    下面是 有关 CapTIvate 技术和感应功能类型的一些一般信息。

    我会提前告知您、这是一个极具挑战性的工程设计。  您可能曾在互联网上搜索过此类设计是否存在、而且您可能没有找到很多金属触控触摸板设计。  这是因为制造起来很困难而且成本高昂。  有关如何设计金属触摸传感器的详细信息、请查看应用手册 电容式金属触摸传感器 slaa811。 

    让我们看一下您的问题。

    Unknown 说:

    CapTIvate 软件库确实提供对单指手势的基本支持、例如轻扫和点击。  您可以添加自己的代码来创建自己的手势。  下面是一些 有关电容式触控手势的文档:

    《电容式触摸手势软件调优》、SLAA877

    参考设计 TIDM-02004、基于手势的电容式触控

    根据开发电器按钮和滑块等金属触控传感器的经验、我可以告诉您、尝试设计金属触控传感器非常困难、而且面临许多制造挑战。  我们设计了许多触摸板、但都位于具有塑料覆层的 FR4或柔性 PCB 上、而不是金属。  如果您沿着这条路走下去、我可以建议金属镀层机械设计。  

    我想详细了解有关  使用此 MSP 在触摸板/DPAD (涉及触摸功能和滑动功能的区域)上使用的触摸屏布局(PCB 图形设计类型)。 [/报价]

    有一份关于触摸板传感器布局的应用手册。  请参阅应用手册 SLAA891 - 使用 OpenSCAD 脚本实现电容式触摸传感器设计自动化。  此应用手册介绍了一种可用于自动进行触摸板传感器设计的软件工具、使触摸板设计变得更简单、更快速。

    [quote userid="568020" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1243057/msp430fr2633-msp-capacitive-touch-sensing-enquires 通过有关采用 MSP430 MCU 的 CapTIvate 技术的电容式触控感应详细信息系列、 在金属镀层应用中、应用能否同时具有轻扫和触摸功能? [/报价]

    我想您要问的是、金属触控是否可以同时检测手指触控和另一个手指轻扫。 这实际上是用2根手指触摸。 否。 由于金属镀层的弯曲、只能准确解析一个压力点、因此您只能用手指触摸。

    如果您仍有兴趣尝试此操作、请告诉我。  我可以分享其他可能有用的信息。