请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CAPTIVATE-FR2676 主题中讨论的其他器件: CAPTIVATE-METAL、 CCStudio
大家好!
我在以下环境中有问题。
环境
・应用: CapTIvate 设计
・所用电路板
- CPU 板: CAPTIVATE-FR2676
-金属电极板: CAPTIVATE-METAL Rev D1
-书写板: MSP430
・开发环境
- CCStudio 12.3.0
问题
观察下图、RawData 似乎受到转换控制和抗噪性能的影响。
它是否受其他参数影响?