This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2ET:是与 MSP-EXP430G2ET 兼容的 USB-2-MDIO 软件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, MSP-EXP430G2ET, ENERGYTRACE, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1248390/msp-exp430g2et-is-usb-2-mdio-software-compatible-with-msp-exp430g2et

器件型号:MSP-EXP430G2ET
主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIOENERGYTRACEMSP430G2553

您好!

我正在尝试使用 USB-2-MDIO 软件通过 MSP-EXP430G2ET 从 PHY LAN8770读取寄存器。 但是、我无法设置与 PHY 的通信我尝试使用外部上拉电阻器(也没有上拉电阻器)使用示波器测量 MDIO 和 MDC 信号、并且 P1.4和 P1.5引脚上似乎什么也没有发生、 我想知道它是否与我的评估板兼容。

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我以前个人没有使用过 USB-2-MDIO 软件、但根据文档、它应该适用于  MSP-EXP430G2ET。   MSP-EXP430G2ET 是原始 Launchpad MSP-EXP430G2的更新版本、但"ET"代表 EnergyTrace。  此更新主要侧重于对 Launchpad 的编程器进行更新以增加进行功耗分析的功能、但两个电路板都可以使用相同的 MSP430G2553。  因此、只要代码编程没有错误、就应该没问题。   

    电路板是否与 GUI 通信?  我查看了 USB-2-MDIO 用户指南 、发现对于 G2 LaunchPad、您确实需要检查、可能需要旋转 UART 引脚。   

    请查看该文档、并让我知道它看起来配置正确。   

    谢谢。

    京东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是对的、我忘记旋转 UART 引脚了、现在它可以

    非常感谢