This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:关于 Vref 设置的 SD24

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1237013/msp430f67791a-sd24-about-vref-settings

器件型号:MSP430F67791A

尊敬的所有人

MSP430F67791A 的数据表介绍了 SD24的 Vref。
我有一个关于 Vref 的问题。
https://www.ti.com/jp/lit/ds/symlink/msp430f67791.pdf?ts=1686576069827&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fja-jp%252FMSP430F67791

关于 VREF 的输入电压


P59表5-49显示了 Vcc3V 时的 MAX1.5V
当 Vcc=3.3V 时、是否可以使用1.65V (Vcc/2)?

关于 VFS 设置(P52)


如果 VREF 由外部提供、则模拟输入范围不应超过 VFS+或 VFS-的80%
例如、如果 VREF=1.5V、VFS+=1.2、VFS-=-1.2、那么测量范围应该是0.3到2.7V 吗?
AD 输入电压范围是0到3.3V、因此如果无法测量0到3.3V 的范围、我正在考虑使用外部电路来调整它。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,山本市

    >> P59表5-49显示了当 Vcc3V 时 MAX1.5V 的情况、当 Vcc=3.3V 时是否可以使用1.65V (Vcc/2)?

    请参阅 UG 的29.2.3电压基准章节"内部 SD24_B 基准提供一个大约1.2V 的固定电压"。

    因此、当 Vcc 为3.3V 时、我认为 VREF 的典型值应该为1.2V。

    >>例如、如果 VREF=1.5V、VFS+=1.2、VFS-=-1.2、那么测量范围应该是0.3到2.7V?

    根据数据表注释(1)(表5-39):  

    满量程范围(FSR)由 VFS+=+VREF/增益和 VFS–=–VREF/增益定义:FSR = VFS+–VFS–= 2×VREF/增益。
    如果 VREF 由内部提供、则采用给定的 VID 范围。 最小值是根据1.125V 的 VREF 计算得出的。典型值是根据1.16V 的 VREF 计算得出的。

    我同意你的看法。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    中的说明不是指29.2.3内部电压说明吗?
    表5-49似乎是外部基准电压(SD24REFS = 0)。
    它在 Vcc=3V 时列为 Typ1.2V 最大1.5V。
    在 Vcc=3.3V 时、最高可以使用 Max1.65V 吗?
    很抱歉,如果我错了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,山本市

    >>中的描述不是指29.2.3内部电压描述吗?

    可以。 其用途是内部基准

    >>在 Vcc=3.3V 时、最高可以使用 Max1.65V 吗?

    当 Vcc 为3.3V 时、Vref 典型值应为1.2V

    >>表5-49似乎是外部基准电压(SD24REFS = 0)。

    我认为这是 表5-39的注释(1)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、让我重新检查一下。
    我明白、当 Vref 为内部时、当 Vcc=3.3V 时、Vref=1.2V。
    那么、当 Vref 为外部输入时、当 Vcc=3.3V 时、可以输入多少伏特?
    在表5-46中、当 SD24REFS=0时、Vcc3V 为最大1.5V。
    我没有看到 Vcc=3.3V 的任何提及、我是否应该假设即使在3.3V 时也是最大1.5V?
    抱歉、重复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,山本市

    非常感谢您的详细问题! 我会查看这个问题并在稍后回复您

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,山本市

    根据表5-46。 器件数据表的 SD24_B 外部基准输入、  

    在 外部基准输入上、VREF (I)输入电压为1.0V 至1.5V

    谢谢