This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:如何在 MSP430 USB API 中断开 USB HID 连接。

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1248408/msp430f5659-how-to-disconnect-usb-hid-connection-in-msp430-usb-api

器件型号:MSP430F5659

   我在 MSP430上运行器件、并可以使用 MSP430 USB API 通过 USB 连接到 PC。 虽然我的器件始终在运行、并且始终在我的器件和 PC 之间插入 USB 电缆、但通常未连接 USB 连接。 用户可以选择通过按键来连接到 PC、MSP430通过 API 通过 TI 提供的代码建立 USB HID 连接:

switch (USB_getConnectionState())
        {
            // This case is executed while your device is enumerated on the
            // USB host
            case ST_ENUM_ACTIVE:

  现在、编程人员指南:MSP430 USB API 似乎没有断开功能。 我希望能够在不拉出 USB 电缆的情况下随意断开并重新连接 USB HID 连接、而是通过按键生成的 HWI 进行连接。 这可以吗?还是要强制拔出 USB 电缆以强制断开连接? 谢谢!

-Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最近出现延迟、我们稍后将回复您