This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:脉冲计数器

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1248061/msp430fr5969-pulse-counter

器件型号:MSP430FR5969

您好!

我在 msp430FR5969中实现了一个脉冲计数器模块、现在我正在使用该模块对间隔为60微秒的脉冲进行计数、但我必须对其进行增强、使其能够对间隔为20ns、10ns 的脉冲进行计数、 为5ns 且该器件为电池供电的模块我需要替换微控制器来对此类高频脉冲进行计数、恳请建议使用微控制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能会利用新的 80MHz MSPM0G 系列器件来执行20ns 检测;但是、您需要某种器件能够以快于100MHz 的速度运行以实现10ns 的检测、并能够以超过200MHz 的速度运行以达到5ns 的时间直接输入到 MCU。