This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2673:CapTIvate 设计中心

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1223754/msp430fr2673-captivate-design-center

器件型号:MSP430FR2673

尊敬的 Champs:

我的客户正在使用 CapTIvate 设计中心设计按钮。

为了获得更高的分辨率、他将转换计数增加到了最大。

当转换计数达到最大值时、接近阈值百分比变为0.04%、低于最小值:0.30%

因此它显示黄色警告。 为了清除该警告、他希望增加接近阈值、但最大值仅为255。

1.为什么近端热值限制为255 ?

2.如果计算得出的接近阈值百分比低于最小值,问题会是什么?

此致、

泰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请让您的客户确保此参数会被设置为1000以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    要获得更高的分辨率、客户希望转换计数为2000或更高。 客户不能使用超过1000个产品的原因有没有? 除了较长的转换时间之外、是否有任何问题?

    此致、

    泰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将转换计数设置为更高只会提高分辨率。 它不会增加灵敏度。 因此、使计数值过大没有意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    感谢你的帮助。

    如果客户想要使用粗增益、精细增益和偏移的自定义值、他们如何更改它?

    此致、

    泰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    为什么客户希望自己改变它? 我不建议客户这样做。 由于该部分不向客户开放、因此他们很难找到将增益调整到目标值的方法。

    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    他们使用 CapTIvate IC 作为其他功能、而不是触控 、因此他们想知道粗增益、精细增益和偏移。 他们应该在哪里找到与这些参数相关的信息?

    此致、

    泰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Champs:

    客户想知道如何计算和运用带偏移量的校准。

     CAPT_Calibration 代码是否向客户开放?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philip:

    很抱歉、该代码不向客户开放。 您能帮助了解客户为什么想了解这一点吗?

    伊森