This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:MSP430 IC 可能的最大 PWM 输出频率

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1249029/msp430fr5043-maximum-frequency-for-pwm-output-possible-for-msp430-ic

器件型号:MSP430FR5043

您好

使用 MSP430器件可生成的最大 PWM 频率是多少。 它可以通过使用 HF CLK 输入增加吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bivin:

    这实际上取决于您的 PWM 所需的分辨率。 公式如下:频率定时器=频率 PWM X 2N ,其中 N 是以 PWM 位数表示的分辨率。 在计时器中、主要受 MCU 的频率限制。 此外、引脚还具有输出频率限制、但不会在 MSP430达到该限制、因为不能超过器件速度。  

    例如、您运行定时器全速运行@ 16MHz、并且您需要8位(256个计数)的分辨率;那么您的 PWM 频率将为62.5kHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰斯

    您在这里指的是电压电平和占空比的分辨率? 如果所需的分辨率只有1位 (高/低)和16MHz 输入时钟,我可以将 PWM 频率估计为8MHz 吗?

    您提到"您将主要受 MCU 的频率限制进入计时器", 确认 PWM 频率可以是12MHz,24MHz HF 时钟输入.

    您曾提到"您在引脚上还有输出频率限制、但在 MSP430上不会达到该限制、因为不能超过器件速度。"、这一限制是什么。 2MHz PWM 是可能的。

    谢谢

    比文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bivin:

    我说的是占空比的分辨率、如果对其放置一个滤波器、则可以转换为电压分辨率、但我们在本次讨论中将其保留在数字端。  

    关于 HFXtal 计时器源的问题取决于您的时钟路径。 话虽如此、还需查看数据表中的计时器规格(第8.13.7节)、因为它在该器件上的工作频率限制为16MHz。  

    请参阅数据表中的第8.3.5.2节了解 I/O 速度限制。

    您可以输出2MHz PWM、同时让计时器以16MHz 频率工作、这样就可以为您的占空比实现8个步长或3位分辨率。