‘:msp430FR6007和 CCS 12.0.000009并使用"c"
6007在1个等待状态下运行。 USART 以57.6kbps 的速率运行。
只打开两个中断: USART A0和 TimerA0。 计时器设置为约1ms。
向6007发送异步流时、接收中断在接近800us 后发生、而不是相当快(期望很快)。 我附上了显示问题的逻辑分析仪(pdf)的输出。
在图片中、T4是在 USART 中断例程的前几条指令中产生的脉冲。 同样、T7是在计时器中断路由的前几条指令中发出的脉冲。
您可以看到第一个 USART int 在接收字符后约900 us 发生。 之后,它们在收到字符后迅速发生。
我不得不承认我被绊了一下。 请提供帮助。 我在某个地方做错了事。
此致
鲍勃·斯科特
214.673.1439