This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1612:在某些器件上、闪存在生产或现场损坏。

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1249574/msp430f1612-flash-corrupting-in-production-or-in-the-field-on-some-devices

器件型号:MSP430F1612

我们 在生产阶段一直使用 MSP430F1612IPM、 最近、我们不断收到生产部门以及现场的投诉、称微控制器的闪存似乎已损坏。 可执行文件和电路设计在过去5年中没有发生更改、我们仅在过去一年才收到 闪存损坏的投诉。  更换微控制器即可解决该问题。 您是否知道不断增加的故障数量可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dawid:

    您是否发现与这些故障以及器件上的特定批次/生产日期代码标记有任何相关性? 或者、发生故障的器件是否具有不同的批次/生产日期代码?

    关于来自现场的故障、故障是在他们离开生产并进入现场后不久发生的、还是他们在现场工作了一年、然后您就看到了故障?

    该器件上运行的固件是否执行专门的闪存擦除/写入操作(在运行时修改现有闪存位置)?