This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6877:使用 MSP-FET 启动调试会话所需的最小设计

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6877, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1248337/msp430fr6877-minimal-design-to-start-a-debug-session-with-msp-fet

器件型号:MSP430FR6877
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

我已经设计了包含所有必需组件的原型板、但现在仅放置了微控制器和调试接头、没有放置其他组件。 调试器为电路板供电。

调试器无法检测到目标、稍后我连接了32.768kHz 晶体、但仍然是相同的。

我是否也需要复位电路。

请建议我使用最小电路来启动调试会话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有其他组件? 甚至不是每个 DVcc 引脚所需的电容器? 或 RST 上的上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asim:

    请将您的板的原理图提交到 msp-sbd-review@list.ti.com 、以便我们进行审阅和验证。


    此致、

    迭戈·阿巴德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的没有其他组件,我曾经做同样的 AVR 系列。

    后来、我试着在环路中放置晶体和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是想知道开始调试的最低要求是什么、因为在 AVR 中、我只需要一个微控制器和电源、没有复位电路、没有晶体、没有去耦电容器?

    晶振或复位电路故障是否会影响调试器的工作 ?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您或许应该查看《MSP 硬件工具用户指南》(SLAU278)、特别是第2章"电路内编程的设计注意事项"。

    您肯定需要重置电路、最好安装旁路电容器。 还要验证与 VCC_TOOL 或 VCC_TARGET 的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在放置了复位电路组件的情况下试用过、但仍然无法正常工作。

    我是否也需要晶体用于调试? 依赖外部晶体进行调试的控制器

    另一件事让我感到困惑、对于外部晶体、一些评估板使用内部负载电容器、指南中不需要外部电容器、但 FR6877对此不清楚、  

    同样、一些控制器具有内部 RST 上拉电阻、而 FR6877具有内部 RST 上拉电阻。 有必要进行复位上拉。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asim:

    您可以在以下文档中找到最低要求:

    MSP430FR687x (1)混合信号微控制器数据表(修订版 C)  |第7节

    MSP430硬件工具用户指南(AH 版) |  第2章

    此外、 需要为所有 DVCC 和 AVCC 引脚供电。

    此致、

    迭戈·阿巴德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的回复和有用的建议、但没有人回答我的实际问题。 我想知道开始调试 msp430fr6877的原型板所需的最低电路、以确认调试器连接正常。  由于特定芯片再次具有内置复位上拉、MSP-FET 工具具有内置复位上拉、因此复位电路可能不是必需的。 同样、我对晶体有点怀疑、但后来发现这对于调试会话来说不是必需的。

    我的第一块电路板似乎因焊接过程中过热而损坏、但第二块电路板工作顺畅、第二块电路板上只有控制器而不是单个其他组件。 我添加了一张连接图片。