Other Parts Discussed in Thread: OPA357
主题中讨论的其他器件:OPA357
您好!
我正在使用一个有驱动屏蔽的触控实现。 相关员额对此有详细说明。 现在、我具有 PCBA 并看到一些不理想的屏蔽性能。
我正在使用与 MSP430共享3.3V 电源的 OPA357AIDBVR。
我看到的是:
1.护罩在上升沿将触摸元件滞后8纳秒。
2.我看到触控元件过冲3.3V 电压轨。
3.尽管是 RIRO CMOS 器件,但 OPA357输出仍比我的电源轨电压低0.111V。
4.在下降沿、会出现明显的振铃、再出现一些滞后。 不过、正如预期的那样、在下降沿与上升沿相比似乎有更大的驱动强度。

主要问题是、这是否与您看到的其他实现匹配?
次要问题:
1.我应该将 OPA357移至5V 电源轨、以便在波形顶部实现1:1的电压、或者可以接受0.11V 的差值吗?
2.底部边缘的振铃是否由屏蔽层电容耦合到触控元件并将其驱动到低于看起来是二极管基准的水平引起? 这个低电压基准是什么?这个阶段的噪声是否对测量有问题?
3.上升时间和设置延迟是否符合预期?
我手头没有参考设计来进行比较测量。
此致!
亚当