This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:基于03.00.00.25的 XDS110编程器件(基于 MSP432) CMSIS-DAP 软件 can't 处理多个请求

Guru**** 2482115 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1250134/lp-mspm0g3507-xds110-programming-device-msp432-based-on-03-00-00-25-cmsis-dap-software-can-t-handle-multiple-requests

器件型号:LP-MSPM0G3507

大家好、我使用 pyocd 对 ARM 皮质器件进行编程、可以这样做(因为我喜欢该接口、并且它在许多器件上都很常见)。

新的 LP-MSPM0G3507附带 XDS110编程接口、它在 MSP432芯片上运行、并运行3.00.00.25软件。

问题在于、此 CMSIS-DAP 似乎只能一次处理一条命令、如果发送多条命令、则无法正常工作。 这会导致 pyocd 出现问题、因为默认情况下它会发送多个命令。 现在、我们已成功使用 pyocd、请参阅此处的 GitHub 线程:

https://github.com/pyocd/pyOCD/issues/1585

这似乎是提供 CMSIS-DAP 接口的 MSP432软件的问题。

是否可以查看此内容以了解软件的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、这不是我们官方支持的环境。 因此,我们不能就此提出很多建议。 希望这个论坛上还有其他具有丰富经验的论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki。

    我想您的意思是、pyocd 不支持用于对 LP-MSPM0G3507进行编程、而不支持 XDS110、因为它是 LP-MSPM0G3507的一部分。

    我想我的观点是、它看起来像是 XDS110以及3.0.0.25软件、我不确定是否遵循了 CMSIS-DAP 规范、而这正是 XDS110宣传支持的规范。

    尽管 CMSIS-DAP 规范中规定应接收多条命令、但我不熟悉这些命令、这是可以肯定的。

    此致、

    大卫。