This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2000:PoDL SCCP 软件

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1249482/msp430fr2000-podl-sccp-software

器件型号:MSP430FR2000

您好、TI 团队:

我目前正在为 SPE 器件开发概念验证、该器件也实现了 PoDL (特别是 PD)。

我已经查看了与这个主题相关的应用手册、但是没有关于 SCCP 软件实现的详细描述。

您能否给我提供一些有关 PD 端确切传输什么内容的信息、或者您是否可以获取示例代码?

提前感谢。

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    我们没有这种软件。 我要将该主题分配到另一个主题。

    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eson、Jan、

    我已收到此主题的分配、但我想澄清一些困惑。 INT-PD 表示接口保护器件、而不是有源器件。 我们的团队使用 ESD 和浪涌保护二极管。 我要将该线程重新分配给 MSP。

    很抱歉出现混乱、

    约书亚·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    目前、TI 没有任何支持 PoDL 的器件、并且 TI 的产品系列中只有采用现有 PoE 架构的分立式解决方案。 因此、由于目前没有可用的内容、我无法提供任何关于 SCCP 传输或任何示例代码的信息。

    此致、

    布兰登