您好
我有器件型号、但无法识别... 器件型号为 10G-EXPANSION-EVM
请您能否提供以下产品的 CE/EU 符合性声明: 10G-EXPANSION-EVM ?
我们、Mouser USA 将此产品纳入我们的产品系列、库存中、但是我们没有记录 CE/EU 符合性声明。 我也无法在 TI 网站上找到信息。
您能否提供 CE/EU 符合性声明
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我有器件型号、但无法识别... 器件型号为 10G-EXPANSION-EVM
请您能否提供以下产品的 CE/EU 符合性声明: 10G-EXPANSION-EVM ?
我们、Mouser USA 将此产品纳入我们的产品系列、库存中、但是我们没有记录 CE/EU 符合性声明。 我也无法在 TI 网站上找到信息。
您能否提供 CE/EU 符合性声明
谢谢!
您好,Alex
很抱歉、您的初始回复是不可接受的、我们需要您的进一步支持与合作。
事实上、当制造商将 CE 标志应用于其产品时、他们需要承担法律义务。 因此、在产品停产后、制造商必须将 CE/EU 符合性声明从上次销售起保留10年。
除此之外、进口商(也称为 Mouser USA)还需承担类似的义务:他们必须向欧盟/英国市场提供带有 CE 标志的产品的 CE/EU 符合性声明副本、且这些产品也必须自上次销售之日起保存10年。
我们、Mouser USA、于2023年4月收到 TI 的库存。除此之外、我们还有两份德州仪器待定订单、 预计 Texas Instruments 将 于2024年1月向 Mouser 交付更多库存。
出于这些原因、TI 必须仍具有 CE/EU 符合性声明。 同样、这是 CE 指令中表达的法律义务(包含在 RoHS 指令中)
请参阅 RoHS 指令2011/65/EU 的第7.d 条、其中包含制造商的义务 (访问 现已问世)
您可能还会看到 进口商根据第8.g 条发布的 RoHS 指令所承担的义务
我让您在内部进行审查和讨论、如果您需要进一步的解释、或者如果您需要2023年4月采购订单和两个待处理订单的信息、请告诉我。
我提前感谢您为解决这一违反 CE 合规性的问题所提供的支持、
此致