This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)所需器件型号:10G-EXPANSION-EVM

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1249578/ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required-part-number-10g-expansion-evm

主题中讨论的其他器件:10G-EXPANSION-EVM

您好

我有器件型号、但无法识别... 器件型号为 10G-EXPANSION-EVM

请您能否提供以下产品的 CE/EU 符合性声明: 10G-EXPANSION-EVM

我们、Mouser USA 将此产品纳入我们的产品系列、库存中、但是我们没有记录 CE/EU 符合性声明。 我也无法在 TI 网站上找到信息。

您能否提供 CE/EU 符合性声明

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    10G-Expansion-EVM 是已弃用的器件、不再受支持。 因此、未提供 CE/EU 符合性声明文档。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex

    很抱歉、您的初始回复是不可接受的、我们需要您的进一步支持与合作。

    事实上、当制造商将 CE 标志应用于其产品时、他们需要承担法律义务。 因此、在产品停产后、制造商必须将 CE/EU 符合性声明从上次销售起保留10年。

    除此之外、进口商(也称为 Mouser USA)还需承担类似的义务:他们必须向欧盟/英国市场提供带有 CE 标志的产品的 CE/EU 符合性声明副本、且这些产品也必须自上次销售之日起保存10年。

    我们、Mouser USA、于2023年4月收到 TI 的库存。除此之外、我们还有两份德州仪器待定订单、 预计 Texas Instruments 将 于2024年1月向 Mouser 交付更多库存。

    出于这些原因、TI 必须仍具有 CE/EU 符合性声明。 同样、这是 CE 指令中表达的法律义务(包含在 RoHS 指令中)

    请参阅 RoHS 指令2011/65/EU 的第7.d 条、其中包含制造商的义务 (访问 现已问世)

    您可能还会看到 进口商根据第8.g 条发布的 RoHS 指令所承担的义务

    我让您在内部进行审查和讨论、如果您需要进一步的解释、或者如果您需要2023年4月采购订单和两个待处理订单的信息、请告诉我。

    我提前感谢您为解决这一违反 CE 合规性的问题所提供的支持、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    将讨论移离线