This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:低功耗模式运行。

Guru**** 2482175 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1249753/msp430fr2476-low-power-mode-operation

器件型号:MSP430FR2476

您好、TI 专家:

我们正在考虑在我们的设计中使用 MSP430FR2476、该设计需要在待机模式下以极低功耗模式运行。

您能否澄清以下要点

1. ADC 采集在 LPM3模式下处于活动 状态,在工作模式表中提到在 LPM3模式下,ADC 状态是可选的。  是可选的意味着 我们可以在这里配置 ADC 并采集数据。

MSP430FR2476是否 支持通过 ADC 阈值比较从低功耗模式唤醒? 我们需要通过超过设定阈值的 ADC 读数(监控电流)来唤醒系统

3.在 LPM3模式下,系统操作时钟为40KHz ,在这种情况下, ADC 转换时间是多少?  或 ADC 时钟是多少?

4.我们的应用程序需要数据闪存来存储数据和一些校准值,我认为数据表中提到的信息 FRAM 是数据闪存。 请确认。

MSP430FR2476是否支持自唤醒计时器?   从低功耗模式(LPM3) 控制器将使用设置的周期唤醒以测量一些数据。

提前感谢

此致

瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在低功耗模式下、会关断各种逻辑。 在 LPM3模式下、CPU 和大多数时钟一样关闭。 因此说它有一个40KHz 的系统工作时钟是错误的。 ADC 将使用它配置的时钟。 (MODCLK、ACLK 或 SMCLK)

    请记住、该部分具有时钟请求系统、因此如果 ADC (例如)请求 SMCLK、无论采用何种低功耗模式、SMCLK 都将处于活动状态。

    该部件包含信息 FRAM、而不是闪存。 其他器件中使用的闪存需要采取特殊步骤来准备向其写入数据。 包括在需要时进行擦除。 您只需写入 FRAM。 (假设您尚未启用存储器保护。)

    任何中断都可以将器件从低功耗唤醒。 计时器、例如 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasu、

    为了增加 David 的回应:

    1. ADC 可选意味着可以使用、但如果没有主动使用、就会自动关闭。

    是的、此器件上的 ADC12有一个窗口比较器、可以在 ADC 读数高于或低于 ADCHI 和 ADCLO 寄存器中的可编程阈值时生成中断。   

    3. LPM3中的最大工作频率为40kHz,但我们通常会使用32kHz 的源频率。  REF0是内部32.768振荡器、VLO 是低精度10kHz 时钟、这是我们的最低功耗时钟。  您还可以使用外部 LF 晶体。    

    正如 David 提到的、即使您将器件设置为 LPM3模式、如果外设仍在使用 SMCLK、它也会将 MSP430保持在 LPM0模式。   

    4. 可以,您可以使用信息存储器来存储您自己的校准值。   

    5.是的,你可以运行一个计时器。  标准计时器或 RTC 都可以唤醒器件。   

    最后需要注意的一点是、在查看 LPM 功率值时、您还必须包含正在使用的可选外设/时钟的功率值。  因此、将 ADC 功率和 REFO 功率值添加到基础的 LPM3数中。  

    祝您设计顺利! 有关代码示例、请查看 TI Resource Explorer 中的 MSP430FR2476。   

    谢谢。

    京东   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的双方:

    感谢您的详细说明。

    它对我们的设计活动确实有帮助。

    谢谢

    此致

    瓦苏