请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-MSPM0G3507 主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507、 SysConfig
你好。
我想实施一个温度测量流程、但没有工作、我希望获得支持。
我们使用"MSPM0G3507 PG2.0"和"mspm0_SDK_1_00_01_03"检查操作。
使用示例工程"adc12_single_conversion_vref_internal_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang"、
我要获取温度传感器的 AD 计数。
在 SysConfig > Analog > ADC12 > ADC12_0 > Basic Configuration > ADC Conversion Memory Configurations > ADC Conversion Memory0 Configuration 屏幕上、单击
输入通道设置为通道3。 这与数据表中描述的一致性。
进行此更改后、我执行了该更改、但 adcResult 保持为0。
采集方法是否存在错误?
请确认。