This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:关于中断的 USB 库

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1246909/msp430f5510-usb-library-about-interrupt

器件型号:MSP430F5510
主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

尊敬的专家:

我想确认一下用于 MSP430 USB 的软件。

Q1:以下信息是否所有在正常操作期间可能发生的中断、USB 通信中的复位除外?
如果有一组 USB 通信规范、USB 命令等可能发生的其他中断处理、请告知我们。

  • https://www.ti.com/tool/ja-jp/MSPWARE
    • C:/ti/msp/MSP430Ware_3_80_14_01/usblib430/MSP430_USB_Software/Documentation/html/group__event__handling__api.html
    • C:\ti\msp\MSP\MSP430Ware_3_80_14_01\usblib430\MSP430_USB_Software\Documentation\Programrs_Guide__MSP430_USB_API.pdf
      "10.6 Event Handler Summary"。

问题2:您可以共享"usb_eventhandling.c"吗?
我将以下软件安装到我的 PC 上、但无法找到该文件。

[补充]
我的客户在使用 MSP430F5510、发现由于软件处理错误、在 USB 复位期间出现问题。
我们被要求检查是否存在其他可能遗漏的情况。
正在使用的 USB 设备是 USB 键盘。

此致、
还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    您可以 在每个示例项目中找到 usbEventHanding.c。

    例如、您可以在 H8_Keyboard 项目的 USB_app 文件夹中找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的赵宇豪:

    感谢您的答复。

    我们能够确认关于 Q2的情况。

    Q1呢?

    此致、
    还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我注意到您已 在 Programmers_Guide__MSP430_USB_API.pdf 中找到了事件处理程序摘要。

    虽然我可以进一步确认、但我认为内容的这一部分正是您想要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的赵宇豪:

    很抱歉迟到了回复。

    我明白了。 感谢您的支持。

    此致、
    还可以